Part Number: TXS0108E
MISO信号,1.8V 输入,3.3V输出,输出第一个bit一直有一个低电平,导致数据读取错误。输入信号
输出信号
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: TXS0108E
MISO信号,1.8V 输入,3.3V输出,输出第一个bit一直有一个低电平,导致数据读取错误。输入信号
输出信号
您好,走线长不长?输出是否有接其他负载,使用TXS一定要注意容性负载的考量。如果容性负载过大,那么TXS内部one shot电路会在完全达到正压轨之前time out,看下输入脉冲宽度是否满足电气参数要求, 1.8V VCCA时,tW需要至少25ns。
另外,SPI的信号速率是多大?


后来又割断输出走线进行测试,直接测试芯片管脚波形,依然是这个现象
OE直接上拉的还是等上电起来稳定再拉高的?
上电期间保证OE下拉输出高阻态。
然后上电起来稳定之后再将OE拉高,再给输入信号,试试。
OE是默认直接上拉,但我刚刚也测试过OE先下拉,然后再拉高,结果还是一样。
红色框的低电平大概为多少? 我想是不是可以考虑外加一个上拉,因为内部上拉40Kohm,考虑外加一个比如4.7Kohm电阻,强上拉增大电流从而抬高Vol电压。 您可以验证下。

加过上拉电阻,但这个低电平还是存在,只是电压会高一点,读出来的数据可能刚好为1。另外我们经过测试,在MISO 1.8V输入端串联一个51R电阻,这个低电平没有了,请问这是为什么?之前是0R
您好,串联51R电阻之后改变了rise time 和fall time的边沿速率,可以对比下是不是0R之前不满足tFA和tFB的要求?