This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

SN74LV541AT: SN74LV541AT ΔICC

Part Number: SN74LV541AT


你好:

请问一下,SN74LV541AT 这个芯片 datasheet 里面的 ELECTRICAL CHARACTERISTICS

里面的 ΔICC 这个参数有点不是很理解,在 –40°C to 85°C 参数值是 1.5mA,为什么从  –40°C to 125°C 的时候,暴涨到 150mA?谢谢!!!

  • 您好,

    相信您已经了解了下面文档的 4.6.28 章节内容和下面FAQ内容:

    Understanding and Interpreting Standard-Logic Data Sheets.

    [FAQ] How does a slow or floating input affect a CMOS device?

    您的疑惑可能是为什么随着温度的升高MOSFET的导通电阻Ron 会减小,即MOSFET的Ron为什么具有负温度系数?

    许多资料都认为MOSFET的导通电阻Ron具有正温度系数,这其实有个前提条件就是在MOSFET稳态导通的状态下,这个结论才正确。在开关状态转化的过程中不正确。其实是MOSFET在开通的过程中其Ron从负温度系数区域向正温度系数区域转化,在关断的过程中Ron从正温度系数区域向负温度系数区域转化。因此为避免这个贯通电流(Shoot-through current)急剧升高,需快速开通和关断MOSFET。