Other Parts Discussed in Thread: LSF0102

Hi,E2E,请教个问题
关于LSF0102芯片手册中提到的Vref_B和VI(EN)建议比Vref_A高1.0 V,以获得最佳的信号完整性,想问一下,如果不满足这个条件会影响信号质量么,是怎么影响的呀
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

Hi,E2E,请教个问题
关于LSF0102芯片手册中提到的Vref_B和VI(EN)建议比Vref_A高1.0 V,以获得最佳的信号完整性,想问一下,如果不满足这个条件会影响信号质量么,是怎么影响的呀
您好,看下LSFxx内部架构,可以看到如果要使得LSFxx正常工作,VCCB至少要大于等于VCCA+Vth(FET的阈值电压,一般为0.8 V左右)。
datasheet这里的意思是为了保证信号完整性,建议至少大于1V。
这里的信号完整性是包括信号质量的,我想建议大于1V的的电压余量,也是为了预防漏电流和板子的寄生电阻形成电压,如果VCCB电压不满足这个条件的话 ,那么FET无法导通,会直接影响到B side到A side的down translation转换。

您好,
如果A side和B side的电压是一样的,不需要电平转换,然后B side的电压是1.8V,这个电压是可以保证A B side之间的MOS转换低电平的时候是可以打开的吧,然后就不会影响信号质量了吧
VCCB至少要大于VCCA+0.8V啊,VCCA和VCCB电压不可能相同的。
LSFxx系列不适用于buffer,它是一个无源开关。
如果您需要buffer,具体什么应用,我这边可以帮您推荐其他可以做buffer的型号。