我们在使用 TXS0102 作为1.8V转3.3V电平转换时,发现芯片的驱动力不够。
所输出的信号频率为60HZ,实际测量输出端的波形,方波波形没有畸变,但是幅值只有2.2V,不能正常驱动后端芯片。
我们在另一块板上 用FPGA IO口直接与后端芯片通信,IO口设置为4mA就能正常驱动,测量波形幅值有3.0V。
我们试过在输出信号上加10K上拉电阻,可以解决这个问题,但是已做的板子没有预留上拉位置,希望通过软件的方式做到增大驱动力。
规格书上提到此芯片有推挽、开漏 2种模式,IO口的驱动力可以达到50mA。
输出方式有什么地方可以设置以达到增大驱动力的方式?