This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

SN74AXC4T245: VCCA和VCCB供电等问题

Part Number: SN74AXC4T245


你好,ti支持团队

在使用 SN74AXC4T245芯片实现1.8V CMOS到5V TTL转换中有几个问题需要解答下:

1. VCCA和VCCB可以为同一电压吗?

2. VCCA和VCCB之间是否有电压差的要求?

3. 外接芯片的TTL输入电流不需要12mA这么大(如datasheet 6.5所示),请问SN74AXC4T245输出侧电压为3.3V时,驱动外接芯片的TTL端口,SN74AXC4T245的MIN Voh为多少V?

  • 1. VCCA和VCCB可以为同一电压吗?

    您好,可以,VCCA可以等于VCCB。

    2. VCCA和VCCB之间是否有电压差的要求?

    VCCA和VCCB的电压范围都是0.65V~3.6V范围,并且VCCA可以等于VCCB。不一定要有压差要求。

    如果需要实现电平转换,需要有压差,比如VCCA=1.8V,VCCB=3.3V。

    外接芯片的TTL输入电流不需要12mA这么大(如datasheet 6.5所示),请问SN74AXC4T245输出侧电压为3.3V时,驱动外接芯片的TTL端口,SN74AXC4T245的MIN Voh为多少V?

    这里指的是输出驱动能力最大为12mA,Voh(min)=2.3V。

    如果说负载电流不需要这么大,则根据Voh=Vcc-Ioh*Rpu,那么Voh会大于2.3V.

    如果负载电流过大,那么我们说它的驱动能力不够,因为输出电压下降,不能保证输出高电压的阈值。

    所以也就是说,3.3V的Voh最小阈值是2.3V,最大不能超过3.3V,负载电流小于12mA的话则Voh输出就会大于2.3V,还是满足高电平范围的,没有问题。

  • 问题2中做 转换时的电压差有什么要求?如电压差的大小等

    问题3中的Rpu的值是多少?方便我们自己估算。

  • 问题2中做 转换时的电压差有什么要求?如电压差的大小等

    A port和B port都是0.65V~3.6V的电压范围,常用电压转换比如0.8V,1.2V,1.8V,2.5V和3.3V电平转换。不能实现和5.5V电平转换。

    问题3中的Rpu的值是多少?方便我们自己估算。

    根据Voh=Vcc-Ioh*Rpu可以推算。

  • 关于上拉阻值的计算,我这里再补充下:

    上拉电阻最大值: Rpull-up=(Vcc-Vih)/Ipull-up

    当Vih最小的时候,上拉电阻最大,如果阻值再大的话,会导致在上拉电阻的压降更大,这就会导致输出电压Voh小于最小值Voh(min),或者说此时输出电压就不会被认为输出高电平了。

    同样,上拉电阻最小值,通常数据手册都会给出Vol的最大值,比如0.3V或者0.4V左右,要想得到最大灌电流那么就是直接拉低即为0V,所以

    上拉电阻最小值:Rpull-up=Vcc/Ipull-up

    说它为最小值,是因为阻值再小的话,会引起更大的电流流过晶体管,这样就会导致在晶体管上的压降变大,即为超过Vol的最大值。