TI的工程师小伙伴
您好,关于TXB0108的应用设计问题
最近设计了一个电路,前级是1.8V的串口河GPIO需要转为3,3V在调试过程中发现,不接串口调试工具TX发送的数据没问题的,波形如图1所示。
接上串口调试工具数据乱码且波形也有一定的震荡河失真,无法正常读取数据,且使用其它的普通的GPIO去触发后级的光耦电路也是同样的问题,后级一接上负载波形就是异常,
这是不是和TXB0108的驱动能力有关系?如果我需要驱动能力强且稳定的芯片是不是SN74系列的要好一点,或者有推荐的的吗?
期待您的回复。