This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
应用是将一路TTL信号输入以提高信号的电流驱动能力,问题是:
1、实际工作时,Vcc的电流是多大
2、实际使用是DIR接地,B端输入A端输出,如果不用的管脚请问是接地还是悬空?
1、实际工作时,Vcc的电流是多大
您好,Iol代表的是正常工作时它的驱动能力。数据手册中的Icc代表的是静态电流。所以正常工作时,Vcc的电流要大于静态电流+输出电流。
实际使用是DIR接地,B端输入A端输出,如果不用的管脚请问是接地还是悬空?
不用的管脚不建议直接悬空,建议上拉到VCC或者接地都是可以的。
您好,不用的输入管脚需要上拉 到VCC或者下拉到GND。
不用的输出引脚可直接悬空。
因为现在板子设计成输入管脚和输出管脚都接地了,这样使用行不行呢?因为不太好改了
行的,因为是不用的输出端,可以直接悬空,也不担心会耦合进噪声,接固定电平GND也是可以的。