This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
hi TI engineer,
反馈说物料丝印排列方式及印刷大小不一致,希望知道器件是否存在差异性,未提交FA
22年使用物料 2308使用物料
客户希望知道器件是否存在差异性?
在应用时发现22年采购的物料,低于2.7V识别到低电平,高于2.7V就识别到高电平;而23年采购的物料发现
电压由高到低的过程中,降低到2.4V左右器件识别到低电平
电压由低到高的过程中,升高到3.3V左右器件识别到高电平
您好,
TI 论坛旨在解决客户在使用TI产品过程中遇到的技术问题。请按照以下方式联系客户支持部门,会有客服为您提供帮助。
Ti.com购买订单号
详细描述问题