This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

SN74HC165-Q1: SN74HC165QDRQ1 issue

Part Number: SN74HC165-Q1

hi TI engineer,

反馈说物料丝印排列方式及印刷大小不一致,希望知道器件是否存在差异性,未提交FA

        

     22年使用物料                                                                        2308使用物料

客户希望知道器件是否存在差异性?

在应用时发现22年采购的物料,低于2.7V识别到低电平,高于2.7V就识别到高电平;而23年采购的物料发现

电压由高到低的过程中,降低到2.4V左右器件识别到低电平

电压由低到高的过程中,升高到3.3V左右器件识别到高电平

  • 您好,

    TI 论坛旨在解决客户在使用TI产品过程中遇到的技术问题。请按照以下方式联系客户支持部门,会有客服为您提供帮助。

    • 打开链接https://ticsc.service-now.com/csm
    • 点击申请新的支持下面的提交申请按钮
    • 在新打开的窗口中点击订购帮助下面的创建案例按钮
    • 在打开的表格中您可以使用中文描述您的问题并且递交。递交申请时,请您提及以下信息:
      • Ti.com购买订单号

      • 详细描述问题