Part Number: SN74AVC1T45
Hi ti专家:
用SN74AVC1T45作信号电平平移时,VCCA和VCCB是否可以相等?
另外,VCCA和VCCB之间有压差要求吗?
最后,按datasheet中11.1的power up要求,是否能可靠避免power Glitch?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: SN74AVC1T45
Hi ti专家:
用SN74AVC1T45作信号电平平移时,VCCA和VCCB是否可以相等?
另外,VCCA和VCCB之间有压差要求吗?
最后,按datasheet中11.1的power up要求,是否能可靠避免power Glitch?
用SN74AVC1T45作信号电平平移时,VCCA和VCCB是否可以相等?
VCCA和VCCB可以是1.2V~3.6V范围内的任意电压,可以相等。
另外,VCCA和VCCB之间有压差要求吗?
没有压差要求 VCCA可以等于VCCB。
按datasheet中11.1的power up要求,是否能可靠避免power Glitch?
建议是按照power up的要求来避免上电遇到的各种问题,包括power glitch。
像有些其他的逻辑器件,上电起来稳定之前,建议先是disable output,使得输出高阻态,然后再将OE 使能。 这些都是避免上电遇到的各种问题。
目前是AXC系列的器件电路有加额外防power glitch的电路,参考这篇应用手册: