Other Parts Discussed in Thread: TXB0108, LSF0108, TXB0304, TXB0302
TXS0108在Datasheet中描述VCCA的Input Power最小为1.4V,在TXS0108的ibis模型中有VCCA为1.2V的模型,请问VCCA是否支持1.2V?


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,TXS0108E以前的数据手册版本确实是可以支持1.2V的,后来更新了之后最小电压是1.4V,这是因为经过大量试验验证,1.2V 无法保证在整个工艺和温度上都能满足所有数据表电气规格。所以最新版本的数据手册更新为最小电压1.4V,可能IBIS model没有及时更新。建议以数据手册为准。
如果您需要1.2V到其他电压的电平转换,可以考虑其他器件。
TXB最新版本的数据手册VCCA最小电压仍可以是1.2V。 所以可以应用于1.2V到3.3V电平转换。
您是需要实现什么信号的电平转换,速率是多少?要确认TXB是否能支持信号的速率。
如果像I2C是open drain应用,不建议使用TXB。

那是不支持的,VCCA=1.2V时,最大data rate支持到20Mbps。

您的这个应用,建议您考虑使用带方向控制位系列的电平转换器件呢。
LSFxx系列能实现1.2V到3.3V的电平转换。可以用于open drain或push pull应用,但它理想应用是open drain 架构,相比较而言,TXBxx系列可能更适用于push pull 应用。
LSFxx常见的应用接口类型如下。

能支持的速率可以支持到100Mhz,但也要注意受到容性负载的限制,如果容性负载超过30pF或50pF,能支持的速率有限。如下。

您是应用于QSPI应用,6线的是吗?TXB0304或TXB0302 更适用于push pull应用,但是如果6线的话需要使用两颗芯片,增大了layout空间。
综上,是可以考虑使用LSF0108实现QSPI的1.2V到3.3V的转换的,注意容性负载对速率的限制。