Hi Engineers,关于TXS010X系列电平转换芯片,我想咨询有关VCCA、VCCB这两个输入参考电压域的耗流情况。
在芯片规格书中,我看到电气特性章节中,关于VCCA、VCCB电流要求都是uA级别,如图所示,但是这种结果的条件都是输入输出开路情况,如果是带载不同频率接口情况下, VCCA、VCCB的耗流是否会有增加?能否提供VCCA、VCCB在不同频率接口带载下这两路电源的耗流情况,谢谢!!

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
是的,负载电容、工作频率和电源电压等都会影响器件的工作电流,下面FAQ中有对此说明,最后附的Excel 可以快速帮你计算:
How do I calculate power consumption or current consumption for my CMOS logic device
下面链接应用手册详细介绍了如何在特定情况下计算这些值。 请注意,计算时您需要在公式中使用输出供电电压 (VCCO)。
CMOS Power Consumption and Cpd Calculation
您附截图中是ICCA、ICCB的静态电流,您附截图中 ICCA + ICCB 联合电源电流 8uA 表示无输出时设备的最大静态电流。
如果在有输出情况下 ,ICCA 和ICCB的耗流会变大嘛,
是的,上述截图中只是静态电流。
是否会影响接口转换的工作速率,
ICCA 和ICCB的耗流会变大,不会影响工作速率,但工作电压、负载(特别是容性负载)会影响工作速率。
另外电平转换的驱动电流是否来源这两路电流 。
电平转换的驱动电流,我理解应该是下面截图中PT功耗对应的电流,功率P=UI,电压U一定,使用PT除以U得到的电流就是电平转换的驱动电流。