Part Number: SN74LVC1T45
如图连接,上电后B端口和VCCB之间电阻很小,10Ω只有,断电后电阻很大,这是正常的吗
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: SN74LVC1T45
如图连接,上电后B端口和VCCB之间电阻很小,10Ω只有,断电后电阻很大,这是正常的吗
不正常。输入端的漏电流很小,所以输入阻抗至少在Kohm级别。
B端口的输入电阻R186,R190可能坏了,或者SN74LVC1T45哪里出现了过压,由于过应力EOS导致部分损坏都是有可能的。
建议重新换一片试试。
A端口到VCCA的电阻很大,但是B端口到VCCB是很小的,供电和端口电压都没有什么问题,测量的时候,DIR引脚和A,B端口都属于浮空状态,没有输入任何信号,怀疑是因没有给任何信号,初次上电导致的,是否合理这种想法。
这种想法不是没有道理,因为输入悬空的最直接结果就是导致功耗增加,并且可能会对芯片造成不可预知的一些损坏,导致器件不正常工作。
参考这篇FAQ关于输入悬空对CMOS器件带来的影响: