Part Number: SN74AVC4T245-Q1
你好,请问手册里面的这个IOL怎么理解呢,假如芯片两侧分别接两个MCU,那这个IOL的大小由什么来决定呢?谢谢

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
假如芯片两侧分别接两个MCU
分别接两个MCU,总会有一个传输方向,一边是input,一边是output,当output端输出为低电平Vol时的Iol电流值。
VOL的实际大小根据IOL的大小来对吗?这个IOL取决于什么呢?MCU的sink 电流 和 buffer输出到MCU之间的串阻大小?
Iol指的是输出低电平时的sink电流,在逻辑器件中,可以看到数据手册中的电流如果为负值,代表的source电流的能力,即流出电流的方向。
正值代表的是sink电流,即流入输出端的电流。可以看下输出级的架构(www.ti.com.cn/.../scea006a.pdf),上下两个MOS管,如果上端PMOS导通,则输出为高电平。当下面的NMOS导通时,输出为低电平,此时Iol会从输出端流入到器件中。
换句话说,您提到Iol取决于什么, 以上述表格中VCCA=VCCB=1.2V为例,可以看到Iol=3mA,Vol=0.25V,这里的意思是1.2V供电时,当电流达到3mA时,输出最大电压为0.25V,不能再被拉低了。这也就是我们常说的,使用小的下拉电阻为强下拉,大的电阻会导致Vol变大,电压拉不下来了,为弱下拉,上拉也是这个道理。