This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TXB0104: 如何选择正确的 TXB0104 的IBIS模型MODEL

Part Number: TXB0104

TXB0104_IO_A_12A  中的最后一个A代表着什么?

和TXB0104_IO_A_OS_12A有什么区别?OS代表什么?

我设置输入和输出时用同一个MODEL吗?

  • 您好,

    如果您用文本编辑器打开.ibs文件,则在文件的开头会显示有关模型的详细信息,如下截图:

  • 此文件在[Model Selector] 下为每个Vcc提供独特的型号。要在特定Vcc上运行,请在每个[Model Selector] 关键字之后选择相应的型号。

    "OS"模型描述了激活OS时的输出(请参阅数据表第8.3.1节)。

x 出现错误。请重试或与管理员联系。