在使用MOS管进行Open-drain测试时,如何挑选MOS来达到最大速率?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,对MOS管没有要求,只要是open drain的架构,TXS0108E便能达到1.2Mbps的速率。 比如I2C接口属于open drain架构,那么使用TXS0108在对I2C接口进行电平转换时,速率最大能支持到1.2Mbps。 比如SPI接口是push pull架构,那么速率最大为110Mbps。

我在使用不同MOS管测试时,所测得的波形高电平持续时间并不相同,那Open drain的最大速率的要求或者定义是什么?
Open drain的最大速率的要求或者定义是什么?
指的是TXS0108最大能传输1.2Mbps速率的信号。 速率不是TXS0108来决定的,要进行电平转换的信号速率是一定的,我们只需要判断txs0108是否可以支持这么大速率的信号。
Open-drain最大速率对输出波形的占空比、TPD等指标没有要求吗?
您好,其实传输延迟tpd与最大频率之间没有真正的相关性。但是我们通常的"经验法则"是 使用f_max = 1/(2* tpd )来评估可支持的最大频率,但经验法则只是提供一个操作的想法,而不是设置任何硬性限制。 确定最大频率的最佳方法是将器件置于预期运行条件下并自行测试。通过以设定的频率改变负载条件(比如10pf,20pf,40pf,50pf负载条件下),我们可以看到输出信号边沿速率(rise /fall time)发生变化, 显示的一些波形甚至没有达到10%或90,、以提供转换速率的测量点。 但是仍然能产生和输入信号频率相同的信号。 我找了一个不同负载下的输出波形。可以看到输出仍然是200Mhz的信号:

另外,输入转换速率不会显著影响工作频率,但输出转换率与最大工作频率是有关系的。参考这篇FAQ:
你好,这是我测试的Opendrain 波形,红色的输出要达到什么要求才算最大速率呢,这是我的疑惑点。
您好,不能通过设置TXS0108来达到最大速率。而是输入信号是多大速率,输出便是多大速率。
也就是说,TXS0108可以支持多大速率的信号,就像上面我提到的,比如输入是100Mbps的方波,输出边沿速率根据负载的不同而改变,但是输出速率是不变的,仍能输出100Mbps的信号,只是由于容性负载的原因导致边沿速率改变。