This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
使能引脚OE参考的是VCCA,我看您这里接的是VCCB=3.3V。需要将OE上拉到VCCA=1.8V。
另外,上电时为了保证输出为高阻态的话,可先将OE拉低,然后等上电稳定之后再将OE拉高。
如果OE一直拉高,那么输出就一直处于使能状态,不过这样也能正常工作。
hello chen,我想我已经找到原因了,是与输出电容有关,看波形并不像对电容驱动能力不够,但我不太明白单稳态30ns的含义?
示波器探头X1挡位测到波形:
示波器探头X10挡位测试波形:
抱歉回复晚了。30ns这里指的是内部one shot电路的开启时间持续大约30ns。我们知道one shot电路用来对帮助加速转换的边沿速率,较大的容性负载影响了one shot电路的开启时间,从而导致输出信号能够不被完全驱动,输出可能会出现glitch。
除了容性负载的原因,另外就是上面我提到的OE需要参考VCCA, 而不是VCCB哈。