This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

SN74ALVC164245: 在上电和下电过程中会产生一个脉冲

Part Number: SN74ALVC164245


SN74ALVC164245  A组和B组引脚都在悬空的状态下,在上电和下电过程中会产生一个脉冲,想知道这个脉冲是从哪产生的?如何把这个脉冲消掉?

  • 您好

    针对SN74ALVC164245芯片在A组和B组引脚都悬空的状态下,上电和下电过程中产生的脉冲问题,我们可以从以下几个方面进行分析:

    一、脉冲产生原因

    1. 芯片内部机制
      • SN74ALVC164245芯片是一种电平转换收发器,具有复杂的内部电路和控制逻辑。在上电或下电过程中,由于电源电压的不稳定或内部电路的启动/关闭特性,可能会产生瞬态脉冲。
      • 这种脉冲通常与芯片的电源管理、控制逻辑以及内部保护机制有关,是芯片在电源变化时的正常或异常响应。
    2. 外部因素
      • 如果引脚悬空且未进行适当的处理(如接上下拉电阻),外部噪声或干扰可能会通过引脚进入芯片内部,影响内部电路的工作状态,从而产生脉冲。
      • 此外,电源线的布局、滤波电容的选择和布局等因素也可能对脉冲的产生有影响。

    二、脉冲消除方法

    1. 引脚处理
      • 对于悬空的引脚,建议根据芯片的数据手册和设计需求,通过接上下拉电阻(上拉至VCC或下拉至GND)来稳定引脚电平,减少外部噪声的干扰。
      • 这种方法可以确保在电源变化时,引脚电平不会因噪声或干扰而发生突变,从而减少脉冲的产生。
    2. 电源管理
      • 优化电源线的布局和滤波设计,确保电源在上电和下电过程中的稳定性。
      • 可以考虑使用更大容量的滤波电容或更低ESL(等效串联电感)的电容来减小电源波动对芯片的影响。
      • 如果可能的话,可以在电源输入端添加磁珠或电感等元件来进一步抑制噪声和干扰。
    3. 控制逻辑
      • 如果脉冲是由芯片内部的控制逻辑引起的,可以尝试通过修改控制信号的时序或添加适当的延时来减少脉冲的影响。
      • 可以调整OE(输出使能)信号的时序,确保在电源稳定后再使能输出。
    4. 硬件设计改进
      • 检查并优化PCB布局和布线,确保信号线的完整性和屏蔽性。
      • 对于关键信号线,可以考虑使用差分信号传输或添加屏蔽层来减少噪声干扰。
    5. 软件配合
      • 如果芯片与微控制器等数字设备配合使用,可以通过软件算法来识别和过滤掉由脉冲引起的异常信号。

    三、总结

    SN74ALVC164245芯片在A组和B组引脚悬空的状态下,上电和下电过程中产生的脉冲可能由芯片内部机制或外部因素引起。为了消除这个脉冲,可以采取引脚处理、电源管理、控制逻辑优化、硬件设计改进和软件配合等多种方法。

  • 谢谢回复,我会针对上述5点进行优化。另外,我在实测时,发现控制芯片VCCA和VCCB的上电时序,也可以避免该问题。如我需要从A 到B进行电平转换,那么只要控制上电时序为VCCA -> VCCB,在上电过程中就不会产生脉冲了,所以SN74ALVC164245是有上电时序要求吗?

  • 最好还是有上电时序控制,谢谢