请问是这项参数吗?
我在手册中还有一段不太明白,,是指可以超过32mA吗
是的,是你标注的±100mA的参数。
您的另一个图片的出处在哪里,请提供链接或者其他。
这段是我在SN74LVC8T245的手册中8.3.3节看到的,对这句话的意思同样存在疑惑,16T245手册中好像没有提到,不知道是否同样?
针对该类COMS器件是可以的,前提是 Two outputs connected together。
明白了,多谢