This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LSF0204: spice模型报错,IBIS模型的series switch不能仿真得到预期波形

Part Number: LSF0204
Other Parts Discussed in Thread: LSF0101, , LSF-EVM

你好,我现在是1.2V转3.3V,I2C接口,想仿真下信号质量,使用hspice工具,目前LSF0204器件页面只能下载到spice模型,但是spice模型仿真报错,确定是spice模型的问题,因为使用你们其他器件的spice模型仿真不会报错。我又试着用LSF0101的IBIS模型仿真,使用里面的series switch(LSF0101_IO_33_S),input给1.2V的波形,output还是1.2V波形,不是输出3.3V波形吗?两端我也有挂上拉电阻到对应的1.2V和3.3V。我的目的是想仿真通过电平转换器件之后,到达接收器件端的波形,请问应该怎么仿真?

  • 您好,

    此常见问题解答包括以下问题:

    '由于LSF型转换器由无源FET组成,因此应根据输出信号被转换为的电压选择IO模型。 例如,如果需要1.8V至3.3V模拟,则应使用LSF0101_IO_33_S观察3.3V输出行为。 如果输出端电压为1.8V,则可使用LSF0101_IO_18_S型号观察1.8V输出行为。'

    在这种情况下,您可能需要输入3.3V信号才能看到3.3V输出信号的行为。

  • 这个IBIS模型,是输入3.3输出才能是3.3V,而实际应用是输入1.2V输入3.3V,仿真和实际不同,这是为什么?例如我想同时看下电平转换芯片两端的波形,应该怎么仿真呢?

  • 您好,

    客户需要使用两个单独的模型、一个是3.3V->3V 电压模型、用于观察3.3V 输出行为;另一个是1.8V -> 1.8V 电压模型、用于观察1.8V 输出行为。 这是因为 LSF0204是无源开关、内部没有缓冲组件、这会导致器件无法在 IBIS (基于缓冲区的仿真)中准确表示。

    我建议改用 LSF-EVM 进行原型设计、以便更好地进行 SI 分析:www.ti.com/.../LSF-EVM