Part Number: TXB0104
我有一个线路需要用同样大管脚,实现SPI和IIC通讯,我是否可以用他来实现(SPI 模式下不上拉, IIC模式下通过两边上拉实现),如果说有问题,是否有其他型号替换? 例如TXS01XX, 另外如果用TXS01系列是不是在IIC通讯的时候也要两边上拉,如果可以,上拉电阻多大合适?请帮忙
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: TXB0104
我有一个线路需要用同样大管脚,实现SPI和IIC通讯,我是否可以用他来实现(SPI 模式下不上拉, IIC模式下通过两边上拉实现),如果说有问题,是否有其他型号替换? 例如TXS01XX, 另外如果用TXS01系列是不是在IIC通讯的时候也要两边上拉,如果可以,上拉电阻多大合适?请帮忙
您好,
已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。
TXS010x和LSF0xxx器件均支持推挽式(SPI)+漏极开路驱动器(I2C)。 请注意,此处不包括TXB0104,因为它与漏极开路信号不兼容。 由于LSF器件仅包含开关,因此需要在LSF器件上进行上拉,而如果使用TXS010x替代,则可以去除外部上拉(由于包含内部上拉)。 如有必要,请分享任何示意图以供进一步审核。