好的!那我更有意向选TX0102(我们只需要两路),至少可以不用外接上拉电阻(其实我的项目需要PIN共用问题,就是这个PIN 既要作为SPI通讯用也要作为IIC,如果不需要上拉动作,也就不需要切换到SPI要求断开的额外操作),再说TXS0102 比较LSF0102更便宜。
另外能否顺便告诉下为什么TXB0104不能用于IIC,从规格书上的描述我还是没明白,另外IIC单端接上主设备(没接从设备的时候,看上去波形正常,但是接了从设备后就变得很奇怪了,附件有波形)就是主控经过这个转换电压后的波形(低电压器件好多毛刺一样的)
您好,
已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。
由于转换器存在漏极开路驱动程序不兼容问题,I2C与TXB型转换器不兼容。 漏极开路输出太弱,无法驱动TXB输入太高(由于缺少PMOS驱动器和I/O处的内部4K系列电阻),如果外部上拉电阻足够强,则TXB的输出太弱,无法覆盖它。