请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM2904B 工具与软件:
您能否提供 LM2904B 的 VDE 证书?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Fabio:
[quote userid="494703" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1485678/lm2904b-vde-certificate 能否提供 LM2904B 的 VDE 证书?在 美国、 UL 认证被视为等效于德国的 VDE (德国电气、电子和信息技术协会、Elektronik und Informationstechnik e.V.) 认证。 这两个组织在电气和电子产品的测试和认证方面都很突出、以确保它们在各自地区符合严格的安全和质量标准。
这两种认证都涉及产品符合必要的法规和标准-->这是产品(系统)级合规性。 VDE 和 UL 认证都在消费类市场上得到广泛认可。
LM2904B 是电子产品市场中的分立式运算放大器组件、不属于上述产品类别。 在分立式组件级别、它具有不同的质量控制和认证。 例如、 LM2904B-Q1 经过认证、可适用于车辆中使用的汽车应用。 类似的独立组件级认证也适用于工业、军事、航空航天和/或航天应用。 我们将讨论 Apple 和 Orange 在合规性要求和证书方面的情况。 VDE 证书不适用于分立式电子元件。
如果您有其他问题、请告知我们。
此致!
Raymond