This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM358:输出异常

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: LM358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1483063/lm358-output-abnormal

器件型号:LM358

工具与软件:

您好!

这是大规模生产的外壳、具有相同的 PCB 和周围器件、条件相同。

输出波形显示如下、导致输出异常。

此现象是否与 IC 有关? 如果没有、您有什么建议吗?

谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    Unknown 说:
    这种现象是否与 IC 有关? 如果没有、您有什么建议吗?

    LM358位于何处? U431-B 运算放大器上。 两个运算放大器配置是完全独立的。 U431-B 具有其局部反馈;功率放大器单独驱动输出负载并具有自己的反馈。   

    右侧的功率放大器存在稳定性问题 (红色矩形框)。 它可能驱动容性负载、需要环路补偿才能消除噪声问题。 所以问题就出在本例中的功率放大器反馈环路、此时补偿环路没有足够的相位裕度。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致!

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    我要结束这个查询,因为我没有从你那里听到。  

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致!

    Raymond

    HVA 应用团队