This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7741:具有软边沿的改进型 Howland 电流泵输出电流

Guru**** 2580795 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1475958/opa596-improved-howland-current-pump-output-current-with-soft-edges

器件型号:OPA596

工具与软件:

您好!  

我将使用改进型 Howland 电流泵电路设计一个产生恒定电流的电路。 我在避免舍入输出电流波形时遇到问题。 有什么建议吗?

我正在使用新型运算放大器 OPAX596。

谢谢!  

Binit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Binit:

    Unknown 说:
    我遇到问题:要避免四舍五入我的输出电流波形。

    您是否意味着您希望在电流跟随波形中的电压时实现更剧烈的阶跃转换? 时序要求中的电流转换和电流幅度是多少?

    您的最大值是多少 输入差分电压和共模电压? 在提出一些建议之前、我想先了解恒流要求。  

    此致!

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:  

    是的、我要寻找更陡峭的阶跃转换。 我尝试提供20mA、时间要求在80 μ s 以下。 目前、上升时间约为350us。

    输入差分电压约为450uV、最大负载为1.5k Ω 时、共模电压约为30V。 我的 Vin 是5V 到-5V、每相5ms。  

    希望这对您有所帮助  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Binit:

    我正在尝试提供20mA、时间要求低于80 μ s

    这对我们的 HVA 产品线来说将是一项艰巨的任务。 差分输入为+/-5V、输出将为+/-0.1V。 假设输出电流在阶跃转换时跟随输出电压、0.2V/100V/usec = 0.002usec (压摆率定义在上升沿或下降沿的10%到90%之间)。 从理论上讲、如果运算放大器的自然压摆率是100V/us 就足够了。 规定的100V/us 是升压压摆率。 尽管上升/下降沿非常尖锐(定义为10%到90%)、但运算放大器在达到输出设定点后恢复其自然压摆率-->这可能需要额外的 us 才能达到最终设定点。  

    您需要具有自然压摆率的运算放大器、例如 OPA828 或类似的运算 放大器或 HSAMPS (高速运算放大器产品系列)。  

    [报价 userid="642862" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1475958/opa596-improved-howland-current-pump-output-current-with-soft-edges/5665089 #5665089"]输入差分电压约为450uV、最大负载为1.5K Ω 时、共模电压约为30V。 我的 Vin 是5V 到-5V、每相5ms。  [报价]

    0.2V/80usec 是您的定义。 您的电流源应用是什么? 由于20mA * 1.5kΩ 的原因、您提到电源轨需要大于30V。 对于 Howland 电流泵、差分输入为+/-5Vdc、电流源在负载处是双向的(输入端共模电压可以为 GND)。 请确认设计要求、我将尝试为您找到快速响应电流源和电路。  

    此致!

    Raymond

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Binit:

    我要关闭查询,因为我没有从你那里听到。  

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致!

    Raymond