This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9001-Q1:关于共模电压的问题

Guru**** 2596095 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA323

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1482284/tlv9001-q1-question-about-the-common-mode-voltage

器件型号:TLV9001-Q1
主题中讨论的其他器件:OPA323

工具与软件:

尊敬的 Expert:

祝你度过美好的一天!

我有一个关于信号输入引脚的共模电压的问题。

根据 DS、信号输入引脚的共模电压为"(V-)- 0.5至(V+)+ 0.5"。

因此、如果 V+= V-= 0V、这是否意味着如果共模电压为0.6V (例如 IN+= IN-=0.6V)、则 IC 有损坏风险?

谢谢!

祝你一切顺利。

Leo Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确。 存在连接到 V+和 V−的钳位二极管、如果电压不限于低于10 mA、大于0.5V 的电压允许电流流动、则可能会损坏器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    感谢您的答复。

    如果 V+和 V-悬空会怎么样? 这意味着它们没有特定的电压值。

    祝你一切顺利。

    Leo Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当将电压连接到输入时、电流将从 V+引脚流出并为去耦电容器充电、因此 V+将不再浮动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LEO

    感谢您在论坛上的发帖,并感谢 Clemens 您的意见。  完全同意您所说的一切。  另一个值得一提的是、我们的放大器具有失效防护输入功能、这意味着它们没有从输入到 V+的传统 ESD 路径。  OPA323示例。  可能需要比您需要的放大器更大、但我想让您意识到需要避免从输入到 V+的路径。  下面是我从 opa323 d/s 中截取的一些信息

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chuck:

    非常感谢!

    OPA323是目录评级。  您能帮助推荐自动评级吗?
    或者如何在 TI.com 中选择此功能?

    祝你一切顺利。

    Leo Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢克莱门斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leo:

    遗憾的是、我们 目前还没有任何参数滤波器来过滤具有失效防护输入的运算放大器。

    我们还有一款具有失效防护输入并具有汽车等级的运算放大器 OPAx310-Q1

    您可以通过上面的数据表查看规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你、萧先生!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Leo

    目标是否是防止损坏或使输入电流为零? [前者非常容易、后者越困难]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    目标是防止伤害。

    祝你一切顺利。

    Leo Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Leo

    为了防止损坏、请将电流限制在1mA 以下。 该电流可以流向运算放大器的 V+电源引脚。 在大多数情况下、低于1mA 不会导致 V+总线上出现问题。 不过、请思考这在您的应用中是如何工作的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ron!