This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH5401:CM 引脚的最小输入电阻

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1475638/lmh5401-min-input-resistance-of-cm-pin

器件型号:LMH5401

工具与软件:

您好!

数据表未提供 CM 引脚输入电阻的任何数字。

它只表示它"非常高"。

您知道 此引脚的最小电阻吗?

我必须确保它可以由 ADC 输出缓冲器驱动。

此致、

Bernd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bernd、

    CM 引脚设计为直接由通常不具有大电流驱动的 ADC 缓冲器驱动。

    在 VCM 引脚正在研究基本高阻抗放大器输入时、预计电流为微安级。

    如果您需要知道确切的值、并且没有 EVM、我们可以在您的电源条件和您要将 VCM 引脚驱动到的电压电平下进行快速测量。

    Keyur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keyur:

    微安范围内的电流听上去很好。

    我只需要确保阻抗高于10k Ω。

    评估板上的测量值高于该值、但我不知道是否所有器件都是如此。

    我使用+/- 2.5V 将放大器偏置。CM 电压为0.7V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 VCM 处于1/2 Vs、则我的微安培注释会更大。 随着 VCM 远离1/2 Vs、电流将会更高一些。

    我们将在实验中进行检查并报告。

    Keyur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bernd、

    以下是我们在实验室中测量的 VCM 引脚电流...

    VCM 偏置电流随 VOCM 引脚驱动电压而变化。 对于1/2 Vs 和 Ibias < 0.5uA、最小值。 对于最小和最大 VOCM 值 Ibias  <+/- 15uA。

    Keyur