This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA296A:电源以1us 的脉冲打开。 是否有任何电流感应放大器或运算放大器可以在其开启时测量电流值?

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: INA225, OPA552

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1484544/ina296a-the-power-supply-turns-on-with-a-pulse-of-1usec-is-there-any-current-sense-amplifier-or-operational-amplifier-that-can-measure-the-current-value-when-it-turns-on

器件型号:INA296A
Thread 中讨论的其他器件:INA225、 OPA552

工具与软件:

电源将以1us 的脉冲打开。 是否有任何电流感应放大器或运算放大器可以在其开启时测量电流值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    唯一更快的电流检测放大器是 INA225、其失调电压误差会更小。

    输入电压范围和所需的增益是多少? 可以使用仪表放大器或使用快速运算放大器构建电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    从电流检测放大器方面来看、我不认为测量1us 脉冲是一个好的选择。  不确定是否见过、但这是 INA296的典型输出响应:

    此致

    Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要监控1us 脉冲的电流。
    请为我介绍一个运算放大器、通过将10mΩ 分流电阻器的两端连接到运算放大器、可以看到1us 脉冲。
    运算放大器的输入电压为50V、我考虑将增益设为8倍。
    提前感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的输入信号不是正弦波、所以您必须能够处理高于1 MHz 的频率。 您必须将乘以增益才能得到所需的 GBW 参数。

    您希望看到的输入边沿有多快?

    没有任何 GBW 高于12 MHz (OPA552)的50V 运算放大器、而这可能还不够。  允许输入电压高于 VCC 是电流检测运算放大器的典型特性、但很难使用分立式元件。

    您是否可以改用低侧检测(负载和 GND 之间的分流电阻器)?