This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9362-Q1:有关输入阻抗的问题

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA928

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1483642/tlv9362-q1-question-about-input-impedance

器件型号:TLV9362-Q1
主题中讨论的其他器件:OPA928

工具与软件:

尊敬的 Expert:

祝您度过美好的一天!

您能否分享"输入阻抗"的原理图? 或任何其他文件对此功能进行了说明。

谢谢!

此致、

LEO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Leo

    [quote userid="529731" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1483642/tlv9362-q1-question-about-input-impedance 能否分享"输入阻抗"的示意图?

    TLV9362-Q1的等效输入 CMOS 拓扑应如下所示、而且此运算放大器采用 CMOS 拓扑设计。  

    随附的图像中显示了输入阻抗图。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致!

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Raymond:

    感谢您的答复。

    那么、ZID 和 ZICM 之间的区别是什么?

    它们是否与 OPA928的原理图类似?

    此致、

    Leo Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leo:  

    [报价 userid="529731" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1483642/tlv9362-q1-question-about-input-impedance/5703354 #5703354"]它们是否与此 OPA928原理图类似?

    Z 是指阻抗。 ID 可能指输入差分输入阻抗、而 ICM 可能指输入共模阻抗。   

    阻抗数字错误、应在输入端子之间测量 Zid、并应以 GND 为基准测量 Zicm。 与差模和共模电容值相同。  

    e2e.ti.com/.../input-capacitance-common-mode-differential-huh

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致!

    Raymond