This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM33625:关于数据表中的示例电路板布局布线

Guru**** 2382630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1483485/tpsm33625-about-the-example-board-layout-in-the-datasheet

器件型号:TPSM33625

工具与软件:

 数据表第50页上示例电路板布局布线的相关信息。

我想知道为什么10引脚的阻焊层会延伸到组件下方。

此致、

和津

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    扩展阻焊层用于确保与这些焊盘的连接良好。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    感谢您的评论。

    很抱歉不能很好地表达自己。

    我认为仅在10个引脚周围使用阻焊层就足够了。

    如果阻焊层是用于散热、我认为也最好在组件下方延伸金属。

    此阻焊层对 PCB 有什么影响?

    此致、

    和津

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    是的、您也必须延伸评估板上的金属。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 Frank。