This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA141:此芯片是否支持直流放大?

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: INA851, INA141, PGA204, INA128

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1485045/ina141-does-this-chip-support-dc-amplifiacation

器件型号:INA141
主题中讨论的其他器件: PGA204INA128、INA851

工具与软件:

我想为我们要将~1mV 直流信号放大1000倍的项目使用 INA141。 我只是想确保这款芯片不内置任何直流阻断功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有仪表放大器都支持直流信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、您好!  

    INA141允许在 G10或 G100之间进行选择、而不是增益1000、因此似乎不适合该应用。  

    我们还有其他带集成电阻器的仪表放大器、允许选择1000、例如 PGA204。  


    或者、INA141的配套模型是 INA128、它使用外部增益设置电阻器可以实现1V/V 至10,000V/V 之间的增益  
    根据您的其他主要关注点、我们提供了39种其他器件: 仪表放大器产品选择|德州仪器 TI.com

    我建议使用 INA851、该器件可提供全差分输出以直接馈入 ADC (低噪声): 首款具有全差分输出的高精度仪表放大器

    祝你一切顺利!
    Carolina