This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6503:LMH6503没有任何输出电压

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6503

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1483590/lmh6503-lmh6503-does-not-have-any-output-voltage

器件型号:LMH6503

工具与软件:

您好!

我们与 LMH6503一起工作。 我们的目标是使用 VGA 进行正弦波的振幅调制、但由于我们无法使 VGA 与电路协同工作、因此我们隔离了 VGA、以进行更简单、更可控的测试。 在排除某些电源故障后、我们再次测试了 VGA、并具有以下特征:

VG 引脚2:0.3V

输入:1.4V

positional_supply:4.98V

NEGATIVE_SUPPLY:-5.00V

———————————————

输出电压:0V

e2e.ti.com/.../Schematic_5F00_forums_5F00_2025_2D00_03_2D00_06.pdf

我们根据数据表和评估板使用非常相似的 PCB 布局。 唯一的区别是我们的电路没有-Vin 的50欧姆电阻器。 然而、数据表规定:"一个电压输入信号可在两个输入(+VIN、−VIN)之间以差分方式施加、或者通过将两个未使用输入中的一个接地来进行单端施加。" 因此、我们认为这不应该是问题。  (对于+/-5、我们有2个 LDO)

我们已经尝试了几乎所有的东西。 芯片可能被烧毁、但外观正常、所有引脚均正常工作且具有正确的电压。 您建议我们做些什么才能获得 VGA 的输出?

谢谢!

Joaquin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joaquin:

    我有几个问题要问你:

    1.如果在 VIN-引脚上使用50欧姆电阻接地、电路是否工作?  由于该放大器通过 Rg 获取电流并提供增益来输出电压、因此 VIN+和 VIN-之间的电流(通过 RG)非常重要。  如果您确实使用了向我提供的电路(单端输入、VIN-接地)、那么通过 RG 测量的电流是多少?

    2.您能描述一下您的正弦波输入信号吗?  频率、振幅、偏移等是什么?  振幅是1.4V 还是峰峰值?

    3、您想用这个电路实现什么增益?  您所需的输出信号是什么?

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alec、  

    今天、我们将尝试使用50Ohm 电阻在 Vin-引脚上接地、检查它是否有效。 我们将报告这是否能解决问题。 不管怎么说、昨天我们测试了具有相同配置的另一款芯片、该芯片似乎有输出、但增益并不是完全正确。

    我们将考虑将500mVpeak 的振幅更改为峰值正弦波、频率为10kHz。 (1.4V 输入仅用于测试目的、我们手头有一个)。  我们期望具有相同的正弦曲线、但振幅增大或减小。

    感谢您的回答、我们将很快就如何做发表评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joaquin:

    感谢您分享更多详细信息。  在我们继续进行此设计的过程中、我可以随时提供帮助和支持。  我期待您的最新动态。

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alec、

    最后、通过将50欧姆电阻器连接到 Vin-再将50欧姆电阻器连接到输出、我们就能够获得所需的输出、并使 VGA 正常工作。

    非常感谢您的帮助。
    Joaquin