主题中讨论的其他部件:、 TL071H
工具与软件:
大家好、团队成员:
我想与您确认、静态电流 IQ 是否也在 PCN 之前的器件和 PCN 价格之间发生了变化?
客户反馈他们测试了 TL074IDR 从11.2mA 到5.6mA 的 Iq、数据表中没有显示。

我们能否就此给出官方的解释?
BRS、
Francis
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Francis:
[quote userid="529802" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1483860/tl074-pcn-quiescent-current-issue 客户反馈他们测试 TL074IDR 的 IQ 从11.2mA 到5.6mA、数据表中没有显示。克莱门斯是正确的。 PCN 之后的 TLC74IDR 具有比 PCN 之前的运算放大器更低的 Iq。 它不会超过您现有的电路设计、在 温度范围内满足静态电流要求。 下图是根据数据表修改的 IQ 数字。


对于旧版 TL074IDR: 2倍于 TL074 (四路运算放大器)、11.2mA < IQ < 2.5mA * 4 * 2 = 20mA (整个温度范围内的最坏情况、不是5.6mA)-根据您随附的表进行计算。
如果您有其他问题、请告诉我。
此致!
Raymond
尊敬的 Francis:
克莱门斯是正确的。 PCN 和数据表是官方文档。
他们的测试结果是5.6mA / 4通道/ 2件= 0.7mA、您的上表是关于0.96mA 的。
我看不出问题。 0.96mA 是一个典型值、数据表未指定最小值、而仅指定了最大值。

对于静态电流、值越低越好、这意味着当系统处于空闲和/或运行条件时、其功耗更低。 0.7mA 低于0.96mA、完全在典型规格范围内。
请在此处阐明真正的问题。
此致!
Raymond
尊敬的 Francis:
客户测试的8个 PC 均 为0.7mA。 这不是典型情况吗? 您是否 掌握了 tl074I IQ 的真实测试数据?
我理解客户的顾虑。 但是、0.7mA 中的静态电流未违反或超过产品规格。 实际上、在这种情况下、需要较低的静态电流。
请告诉我有什么问题。 如果这是静态电流的通过/失败要求、则是时候由于 Fab 更改而更改通过/失败要求了(请参阅发布的 PCN)。
如果您有其他问题、请告诉我(您可以通过 WebEx 消息传递系统与我联系)。
此致!
Raymond