This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR117:XTR117 (0-10V 至4 -20mA)

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: XTR117, XTR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1481353/xtr117-xtr117-0-10v-to-4-20ma

器件型号:XTR117
主题中讨论的其他器件: XTR111

工具与软件:

嗨、
我已经在样片2层 PCB 上测试了此电路、并验证了一切都已正确连接到 XTR IC。 但是、在进行所有连接后、IC 过热。 我无法调试问题并确定原因。

目前、电路包含 BC817K 晶体管、但我还有 MMBTA28-7-F、这可用作替代方案。
VO1来自另一个生成0-10V 信号的电路板、在该电路板上、我们有模拟电流输入电路、其中 IO1连接。  
在同一电路板上、我们提供了24V 环路和 IRET GND 连接。  


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dheeraj:

    我有几个问题:  

    • 当器件未输出电流时、器件是否发热过大?
    • 器件达到多高的温度?  
    • IRET GND 是实际接地还是本地接地?  
    • 测试过程中输出0-10V 信号是否准确?  

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    • 是的、它过热。 我没有检查输出、只是关闭了电路。 它极大地加热了 PCB 板、这比正常情况下要热得多。

    • IRET 是从我的其他电路板连接的接地端、它是实际接地端。

    • 输出稳定、因为我们通过 STM DAC 从我的另一个电路板的模拟电压输出端口生成此输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dheeraj:

    IRET 是从我的另一块电路板连接的接地、它是实际接地。

    我不确定这是否与发热问题有关、但我想解决这个问题。 IRET 应仅作为输入的本地接地、不应连接到实际接地。 我强烈建议观看 TI 高精度实验室视频: 电流环路变送器:基本设计注意事项 、这些注意事项将有更详细的介绍、但 IRET 接地需要从实际接地悬空、因为它在不同的输入信号之间会有所不同。  

    这里有一些原理图、可帮助您了解应该如何设计与输入电路相关的器件。  

    让我们解决这个问题、看看这是否也纠正了器件的热问题。  

    此致、

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、我应该让它保持悬空吗? IRET 引脚并测试电路。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dheeraj:

    不、它仍然是输入信号的返回路径。 什么会生成 XTR117的输入信号?  

    此致、

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如我在上一篇文章中提到的、0-10V 信号由另一个连接到该 XTR117电路的电路板生成。 在该电路板中、0-10V 信号由 STM 微控制器以及其他电路产生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dheeraj:

    我知道您的电路看起来很熟悉。 我回到了原来的主题(XTR117:XTR117 (0-10V 到4 -20mA))、并仔细检查了我给出的建议。  

    我指出了一个重要的问题是晶体管的问题。 我这次忘了问您、您使用的晶体管是否也会加热到非常热的水平?  

    [报价 userid="401443" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1481353/xtr117-xtr117-0-10v-to-4-20ma/5691639 #5691639"]在该电路板上、0-10V 信号由 STM 微控制器及其它电路产生。

    这个产生0-10V 信号的其他电路是什么? 您能否共享另一个电路板的原理图? 或至少与 XTR117的输入和输出相关的子电路? 这可能会使我们更容易进行诊断。

    此致、

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Robert、晶体管还没有升温。 XTR IC 正在加热。  
    此外、0-10V 信号非常稳定、我们在稳定的产品中使用该信号。 向类似执行器的器件提供信号。  
    附加的0-10V 电路。 AVO 是与外部端口连接的模拟电压输出。 DAC 遵循 STM。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dheeraj:

    请允许我花些时间将这两个原理图拼接在一起。

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dheeraj:

    只是为了确认、AVO_1或 AVO_2连接到 XTR117板上的 VO1?  

    您提到0-10V 是稳定的。 我对此并不担心。 我很好奇 XTR117的输出是否也在输出预期值。 如果您能够这样做、当您在输入上施加0V 电压时、您能否获得电流读数。 然后我想了解10V 时的输出电流是多少。  

    如果它们不匹配、则错误可能来自接地的 IRET 路径。  

    此致、  

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Robert、我将检查这些值。 但是、如果 IRET 未接地、我应该在哪里连接它? 因为这是我唯一的接地基准。
    是的、AVO1连接到 XTR117。 24V 环路也来自同一块电路板。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Robert、我检查了0-5-10V、但电流始终为0。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    XTR117必须在两线系统中使用。

    在三线系统中、使用 XTR111等三线变送器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dheeraj:

    [报价 userid="401443" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1481353/xtr117-xtr117-0-10v-to-4-20ma/5695597 #5695597"]但是如果 IRET 未接地、我应该在何处连接它? 因为局部或最初、这是我唯一具有的接地基准。

    两线制系统有一些奇怪的东西。 首先、也是最明显的一种是用两根电线、输出线会接收为4 -20mA 电流环路供电的电源电压、还具有如下所示的负载。 另外、由于电源由环路供电、因此必须确保变送器、传感器和输入电路的功耗必须低于4mA。  

    第二、在这种情况下会产生混淆、IRET 不是系统地。 请参见图。  

    现在我在这里链接了视频 "TI 高精度实验室视频: 电流环路变送器:基本设计注意事项" 介绍了为什么更加详细、但这里是推导屏幕截图:  

    输出4mA 时、VIRET 与接地的关系约为1.1V

    输出20mA 时、VIRET = 5.5V 至地。  

    IRET 上的电压不需要接地。 它仍是信号的回路、因此需要像我前面在这里展示的那样将信号输入电路连接到它:

    [报价 userid="322218" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1481353/xtr117-xtr117-0-10v-to-4-20ma/5691109 #5691109"]

    这里有一些原理图、可帮助您了解应该如何设计与输入电路相关的器件。  

    [报价]

    返回电流环路对于双线器件至关重要、三线器件不具备这种特性。  

    正如 Climens 提到的、与使用三线制器件而不是双线制器件相比、您的电路似乎更符合要求。 这里是这两种类型4 -20mA 系统之间的简化差异、仅供参考。

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Robert
    我明白了问题的关键。 现在、我需要在电路中进行哪些更改才能使其正常工作?

    关于我的电路、你能详细说明一下吗? 我的其他电路板应通过什么方式连接不同的导线?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dheeraj:

    我认为、第一步是将 XTR117更改为3线 XTR111。 如果您选择这种方法、下面将展示我关于如何将其连接到电路板的大致图纸。 请注意、这不是一个完整的电路、我遗漏了 VREG 部分。  

    如果这有帮助、请告诉我。

    此致、

    Robert Clifton