This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA181-Q1:有关输入滤波的问题

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: INA181-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1485973/ina181-q1-question-about-input-filtering

器件型号:INA181-Q1

工具与软件:

尊敬的专家:

我们的客户希望通过 降低输入 R-C 滤波的截止频率(fc)来降低噪声。

有两种方法可以降低 fc:增大 RF 或增大 Cf

我看到、通过增大 Rf、增益误差会随着 D/S 8.1.3的增加而增加。

然而,我找不到关于副作用发生的声明,增加 Cf

问题、

您能否分享通过 增加 CF 而产生的影响?

有没有任何方法可以降低截止频率?

谢谢。此致、

Tsuyoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    针对直流信号测量增益误差、CF 对直流信号没有影响。

    (更大的电解电容器具有更大的泄漏电流、但我想您不会使用这些电流。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ladisch-San:

    感谢您发送编修。

    对交流信号的影响如何?

    除了增益误差之外、对任何东西都有影响吗?

    谢谢。此致、

    Tsuyoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只会得到射频的增益误差。 (四个内部电阻器精确匹配;添加 Rf 与增加标有"RINT"的电阻器具有相同的效果。)

    CF 减慢输入信号的变化。 就 INA181-Q1而言、这只会滤除高频。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你的意见 Clemens :)  

    你好、Tsuyoshi

    我相信克莱门斯回答了您的问题、但请回答您可能有的任何其他问题。

    此致、  

    Joe