This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA128:PSRR 测试

Guru**** 2835905 points

Other Parts Discussed in Thread: INA128

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1477440/ina128-psrr-test

器件型号:INA128

工具与软件:

测试 INA12XUA 上的 PSRR。

我正在直流条件下测试、  

对于电路、我们将 IN-连接到输出、将 IN+连接到接地。  我将测量 VIN-和 VIN+之间的 Vos。   

增益设置为5V/V

第一次测量时、Vs+=15V、Vs-=-15V、  

然后进行 Vos1测量

对于第二次测量 、VS1+=10V VS1-=-10V、

然后进行 Vos2 测量

PSRR=Δ Vos /Δ Vsupply

我正在获得极低的 PSRR 值、<40……

数据表显示+/-2 +-200 / G UV/V

我如何解读此值和 PSRR 电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    为了针对您的条件测试 PSRR、您需要在 Vcm = Vs/2 = 0V 时将两个输入接地。 请参阅电气特性表顶部、其中列出了测试条件:  

    输出将连接10千欧接地、而不连接到输入。 INA128 是一款不  需要反馈环路的集成部件。  

    要从数据表中计算 PSRR、您需要选取+或-条件并根据所使用的增益进行计算。 例如、增益为5时、PSRR 将 为+0.2+20/5=+4.2或-0.2-20/5=-4.2。 PSRR 典型值为+/-4.2uV/V  

    您能解释一下为什么要对器件测试直流 PSRR 吗? 是否存在 PSRR 性能方面的问题或对于 您的应用有任何我们可以帮助解决的问题?  

    谢谢!
    此致、
    Ashley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好! 我现在学习的是 CMRR 和 PSRR 在不同运算放大器配置(集成运算放大器与3运放、2运放和单运放)中的差异

    例如、使用 ina128ua、增益为5、PSRR 计算公式为:

    +2+200/5=+42uV/V 或者-2-200/5=-42uV/V

    这些将是 PSRR 的最大值? 没有最低要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    这些是 PSRR 的最大值。 请注意、这仅适用于表上方列出的 Vref、负载和温度条件。 没有 PSRR 的最低规格。  

    此致、
    Ashley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要测量 Vos、我们要测量连接到 GND 的 Vout、或负输入和正输入之间的电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您可以测量输出、然后除以增益、从而了解以 Vos 为基准的输入是什么。 如果您想与数据表规格进行比较、还建议使数据表测试条件尽可能接近。  

    此致、
    Ashley