This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA569:电流限制设定引脚

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA569

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1483487/opa569-current-limit-set-pin

器件型号:OPA569

工具与软件:

尊敬的团队:

我的客户对 OPA569的电流限制设定引脚有疑问。

Q1:当电流限制设置引脚(3引脚)断开时、电流限制值是多少? 2.2A 或 o、2A?

Q2:电流限制设定引脚(3引脚)连接到 V+而不是 V-时的行为。
    最大额定值为 3引脚时、电压范围为(V-)- 0.5V 至(V+)+ 0.5V、因此没有致命阻尼、对吧?

此致、

二宫幸志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koshi-San,

    电流限制的作用是、用作以 V-为基准的固定电压、该电压能够测量从电流限制设置引脚流出的电流。  

    1.如果打开此引脚、则电流限制为0.2A、因为有效 Rset =高阻抗。  

    2、正确,无致命伤害,但这不会有需要的操作。 长时间将该引脚短接至 V+是不好的。 由于 V+是比 ISET 引脚更强的节点、因此您将强制大电流流入该 ISET 引脚。 虽然不会损坏器件、但不建议长时间像这样运行器件。  

    谢谢!

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob San:

    客户还有关于  OPA569的电流限制设定引脚的其它问题。

    Q3:OPA569数据表、第12页、图2。  设置电流限制—电阻方法。 (2)、显示了以下方程。
          ILIMIT = 9800•[(1.18V–VADJUST)/RSET]
        如果 VADJUST 大于1.18V、OPA569的表现如何?
       在简单计算中、ILIMIT 似乎为负限值。

        

    这个问题的背景情况如下:
     -单路+5V 工作电压(V+=5V、V-=0V)、RSET=10k Ω、
     -将 RSET 连接更改为5V 而不是0V。
     -计算得出的 ILIMIT 值为-3.74A。
     - OP569的操作是固定输出0V 电压,所以效果正在调查中。

    此致、

    二宫幸志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koshi-San,

    感谢这里的细节、我理解客户测试。

    如果客户强制电流流向错误的方向(I LIMIT =负值)、则器件内的电流镜将无法按预期运行。  

    该负电流限制实际上将显示为0mA 电流限制、从而阻止器件驱动任何输出电流。 这种缺少输出电流的情况可能会导致 OPA 卡在 OPA/OPA 上 VOH、因为放大器无法线性运行 VOL。 该器件仅适用于以下情况:该公式实现了输出电流限制的正值: ILIMIT = 9800•[(1.18V–VADJUST)/RSET]。  

    幸运的是、I LIMIT 引脚的这种不正确的电压设置不会导致器件损坏、只是运行不当。  

    客户是否担心 rset 可能意外连接到 V+而不是 V-?

    谢谢!

    Jacob