This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240:集成输入滤波器 INA 系列

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: INA240, LMP8601
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1485253/ina240-integrated-input-filter-ina-series

器件型号:INA240
Thread 中讨论的其他器件: LMP8601

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们是否有集成输入滤波器 INA 系列? 或者我们是否有滤波器 IC? 客户希望使用它来检测电压并实现高精度。 谢谢。

BRS、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    某些 INA 器件(如 INA240)具有 PWM 抑制滤波器、但仅适用于典型的 PWM 频率。

    信号频率和噪声频率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果我正确理解了申请、表明我们没有这样的器件。

    输入滤波是通过外部/额外的组件实现的。

    某些器件(例如 LMP8601系列)可用于实现中间滤波器(位于输入和输出放大器之间)。 滤波器本身由外部元件组成。

    此致

    Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    范围是1kHz -1MHz、根据我的理解、PWM 抑制的目标似乎是>PWM 100MHz 信号、对吗?

    BRS、

    Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    典型的 PWM 频率为50kHz 或100kHz、但快速边沿的频率成分要高得多。

    PWM 抑制的目标是实现较大的共模电压变化、因此幅度较小的噪声可能会通过。

    如果您的噪声不是 PWM 驱动的具体原因、那么即使使用 INA240、也需要额外的滤波。