This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UA741:UA741

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1475587/ua741-ua741

器件型号:UA741

工具与软件:

团队成员、您好!

美好的一天!

我们的客户发现该部件存在缺陷  UA741CP .

他们声称对于购买的所有器件量而言、该器件并未达到所需的感应范围。

请告知。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PCN# 20230713001.1引入了一种全新的裸片。 保证的数据表参数没有更改;您的电路可能依赖于数据表限制之外的特性。

    请展示原理图、并指明所需的行为和实际行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Swafa:

    这是 Clemens 指的 PCN。  

    https://www.mouser.com/PCN/Texas_Instruments_ 4.7220230713001_20230714112852208.pdf?srsltid=AfmBOorHoRFBOZ94TURES8snCeJtKTfueKqjCzvyeffjv-Vac2mb9rgZ

    Unknown 说:
    我们的客户发现该部件有缺陷  UA741CP .

    请向我们提供原理图和 设计要求。 我们将审查您的电路并解决"缺陷"问题(如果有)。  

    此致!

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond 和 Clemens、

    美好的一天!

    将与客户更新相同的内容。
    感谢您的帮助和及时响应。

    希望你有一个美好的周末!

    此致、
    Swafa Yasmin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Swafa:

    如果您有其他问题、我很高兴为您提供帮助。  

    此致!

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    美好的一天!

    感谢您的帮助和支持。
    与客户核实并返回所需的信息。


    此致、
    Swafa Yasmin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Swafa:

    我要结束这个查询,因为我没有从你那里听到。  

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致!

    Raymond

    HVA 应用团队

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    你好。

    感谢您的帮助和及时响应。

    祝你度过美好的一周!

    此致、

    Swafa.