This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL074:由于故障可能发生振荡

Guru**** 2857230 points

Other Parts Discussed in Thread: TL074, TL081H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1479042/tl074-possibility-of-oscillation-due-to-failure

器件型号:TL074
主题中讨论的其他器件: TL081H

工具与软件:

出现多个 TL074IDR 振荡的问题。

我正在研究是否是 EOS 导致的、或者电路是否存在问题、振荡是由 IC 特性的变化引起的。

-如果所附电路图中有任何部分可以改进,您会告诉我吗?

-我目前正在考虑以下改进计划。 是这样吗?

 1.在输出级添加电容器(8引脚)

 2.检查 VCC +和 VCC -的电源顺序(防止 VCC -先上电)

-如果没有具体的修正建议,这可能是由于 EOS?

[补充资料]

-振荡期间的波形已连接。

  CH1:3输出(8引脚)、CH2:VCC (-15V)、ch3:VCC (15V)

- 1IN+(3针)和2IN+(5针)连接到 GND。

-已确认问题已通过更换正常部件解决。

- 1输出(1针)和2输出(7针)没有振荡。

- C1和 C2连接到靠近电源引脚的位置。

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Satoshi-San:

    能否和我们分享一下原理图? 没有原理图、就很难测量会发生什么情况。 该电路可能没有足够的相位裕度、并导致 Vout 振荡。  

    此致!

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Raymond-San

    感谢您的答复、

    我已经再次附上了电路图。

    (所有电容器均为0.1μF、电阻器均为20kΩ。)

    这四个运算放大器为 TL074 CH1至 CH4、输入也连接至 GND、因此它们之前或之后没有其他电路。

    已在 TL074中对其进行了独立评估。

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Satoshi-San:

    好的、我看到您可能会遇到问题。 请按如下所示准确配置您的测试电路。 如果问题仍然存在、请告知我。  

    e2e.ti.com/.../TL074H-Oscillation-issies-02262025.TSC

    输入端100k Ω 用于解决偏置电流返回到 GND 的问题。 我不知道您是如何设置它的、尽管您提到输入连接到 GND。 如果这是基极、则没有输出信号、它应该不会出现振荡。  

    在输出端、我在输出端放置100欧姆电阻器。 如果输出驱动容性负载、例如具有15pF 或更高寄生电容的示波器探头、您可能遇到了振荡问题(如果 TL081H 在电路中没有足够的相位裕度)。  

    如果测试结果正确、请告诉我、一旦了解您的设置、我将解决这些问题。  

    此致!

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Satoshi-San:

    我要结束这个查询,因为我没有从你那里听到。  

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致!

    Raymond  

    HVA 应用团队

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    很抱歉我的答复延迟,非常感谢您的友好回答。

    我很快就会检查"已解决"。

    此致、

    Satoshi