This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5827EVM:音频声音噼啪声

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5827EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1485163/tas5827evm-audio-sound-crackling

器件型号:TAS5827EVM

工具与软件:

在将外部 I2S 与 TAS5827EVM 板配合使用时、扬声器的音频输出会出现噼啪声。 但是、当我将 TAS5827EVM 板与来自 XMOS 的 I2S 一起使用时、音频质量很好。

我的设置包含一个带 A2DP 灌电流的 ESP32 WROVER 套件、允许我通过蓝牙进行连接并通过 GPIO 传输 I2S。 I2S 使用1米长的电缆连接到 J33、J29、J27和 J28上的跳线未连接(OFF)。 音频可以正常播放、但有明显的噼啪声、因此我一直在对此问题进行故障排除。

我最初认为 CLK 信号的转换可能会导致串扰、因此我尝试将其滤除、但噼啪声仍然存在。 无论我如何改变波形,噼啪声仍然存在。
这使我认为该问题可能与某个设置或配置有关。  
ESP32固件上的 I2S 设置为44.1kHz 16位。

以下是 I2S 信号的波形:黄色= CLK、蓝色=数据、紫色= LRCLK。  



到目前为止我尝试过的内容:

  1. 将电缆缩短至15厘米 :没有变化,噼啪声持续存在。

  2. 已尝试使用其他 ESP32 :问题仍然存在。

  3. 已添加一个低通滤波器 :问题仍然存在  



非常感谢在正确方向上提供任何指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shahil、您好!

    您能否向我发送 EVM 配置的.ppc3文件? 可使用 PPC3左上角菜单中的保存选项来实现此目的。

    此致、

    Ramsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramsey:

    我刚才已经确定了这个问题。 结果是问题出在固件;我没有正确设置 I2S 通信标准。  

    此致、  
    Shahil