This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA700:低电流准确度

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: INA700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1486350/ina700-low-current-accuracy

器件型号:INA700

工具与软件:

大家好、团队成员:  

在处理非常低的电流时、  

INA7xx 系列的精度将是多少?  

我的电流大约为30m Ω 到最高500m Ω、电压轨为24V  

我可以从此器件获得多大的精度?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ohad:

    我假设您是指上述单位的 mA、而不是 mΩ μ A。 这在很大程度上取决于您的转换和平均设置。 我建议查看 ENOB 表、以根据允许的系统设置查看相应的无噪声位数。 您还需要查看增益误差和偏移误差、并查看它们是否在您的容差范围内(或者您是否需要校准)。 一般来说、与 INA700的整个检测范围相比、电流非常小、最好使用具有定制分流电阻值的不同器件、从而尽可能提高精度和分辨率。  

    此致、

    Mitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ohh Sure Haha 30mA - 500mA  

    我们甚至可以承受5%的准确度、但我担心我们甚至无法实现它。  

    有什么想法吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ohad、  

    这可能取决于您愿意执行的校准量。 最大电流失调为±1.5mA、占30mA 的5%。 因此在低端、仅使用失调电压就会产生过多误差 但是、您可以校准偏移电流输出、这将大有帮助。 则 ENOB 和增益误差会更受限制。 如果需要、也可以校准增益误差、即使在整个温度范围内也是如此。 不过、这可能需要大量校准工作、因此选择更适合您的系统的器件可能会更容易。

    此致、

    Mitch