This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA326:我需要相同的功能 IC、但需要使用-40°C ~ 125°C 实现工作温度范围

Guru**** 2486065 points
Other Parts Discussed in Thread: INA326

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1485980/ina326-i-need-same-functionality-ic-but-operating-temperature-range-with--40-c-125-c

器件型号:INA326

工具与软件:

此工作温度范围的 INA326为 -40°C ~ 85°C 、但我的要求是我们需要在 110°C 下使用它是否可以推荐替代器件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manohar:  

    欢迎来到 E2E!  

    INA326可以在高达+125C 的温度下运行;我们不在数据表中提供该范围的规格、因此参数可能在110C 下变化。  

    此器件具有独特的架构和 引脚排列、因此我们没有其他引脚对引脚替代方案。 如果您可以提供您的应用需求的一些详细信息、我们可以查看符合您需求的类似器件。  

    此致、
    Ashley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供信息


    您是否能建议使用仪表放大器的2线 PT1000 RTD 的任何参考设计或 IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manohar:  

     对于仪表放大器、您有哪些器件要求? 例如电源、封装、精度级别、您要驱动的负载等?  

    此致、
    Ashley