This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM358:LM358P

Guru**** 2768865 points

Other Parts Discussed in Thread: TL031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1486585/lm358-lm358p

器件型号:LM358
Thread 中讨论的其他器件:TL031

工具与软件:

在 FCT 测试过程中、发现报警灯没有熄灭、换为另一批后恢复正常。 请帮助了解原因、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图中没有警报灯。

    如果更换芯片、听起来好像芯片已损坏、可能是由于过压所致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户:6350528、

    我同意克莱门斯的观点。 TP4和 TP7可能负责驱动 LED。 TP7和 TP4处的电压振幅取决于电势电阻器设置。 在 TL031和 LM358P 中很容易饱和电路的输出。  

    由于 LM358P 采用 DIP 封装(似乎放置在插座上)、请更换"不良"电路板上的 LM358P、您应该知道哪个运算放大器可能已损坏。 另外、潜在的电压设置也不会对任何器件造成损坏。 换句话说、稍微向一个方向转动 POT 即可打开一个 LED;由于积分器的原因、相反方向将打开另一个 LED。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致!

    Raymond