This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA549:TINA 仿真

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA549

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1486934/opa549-tina-simulation

器件型号:OPA549

工具与软件:

您好!

在 OPA549仿真(附上了屏幕截图和仿真文件)中、收到一个错误、"子电路 U1的引脚排布与子电路 U1的引脚 OUT2冲突"(U2也一样)。  

OPA549数据表显示两个输出引脚短路、这也是我在原理图中所做的。 那么、为什么会出现该误差?

此外、如何解决该问题? 我是否需要担心这个错误?

此致、

Chetan。  

 e2e.ti.com/.../Piezo_5F00_Drive.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chetan:  

    该误差完全与 SPICE 相关、您已正确连接输出。 在 SPICE 中、仿真器认为 OUT1和 OUT2是不同的网络、并要求这些网络不短接在一起。 解决此问题的最简单方法是安装一个与其中一个输出端串联的0 Ω 电阻器。 这允许直流偏置检查是否存在短路、同时允许输出并联电气功能(如实际器件)。  

    我对您的电路进行了一些改动。  

    请注意、OPA549无法使用+-60V、所以我将您的电源设置为+-30V。 我还从仿真中移除了去耦电容、因为除非对迹线电感/迹线电阻建模、否则这些电容对 TINA 仿真没有任何影响。 请务必在实际设计中包括这些帽:)。 我还喜欢使用跳线、这可以使阅读原理图更加容易。  

    如果您有任何问题、请联系我们。  

    e2e.ti.com/.../Piezo_5F00_Drive_5F00_JN.TSC

    此致!

    Jacob