This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA180-Q1:1O26/ INA2180A2QDGKRQ1上的日期代码

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1486479/ina180-q1-date-code-on-1o26-ina2180a2qdgkrq1

器件型号:INA180-Q1

工具与软件:

您可以帮助了解如何阅读部件:INA2180A2QDGKRQ1上的生产日期代码吗

"TI"后面是字母2A:这些字母是什么意思?  
"TI   2A" 2A 是否对应于生产日期代码?
'1O26'--> (器件型号)
请您的宝贵支持。
谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cecilia、

    正确、器件上 TI 旁边的2个字母对应于器件的生产日期代码、1026是此器件的唯一标识符。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否帮助我了解2A 的含义是什么、或者与"2A"对应的日期代码是什么?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cecilia、  

    此代码采用十六进制的"年月"格式、因此代码"2A"对应于2022年10月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Carolus。
    非常感谢您的支持。