This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV7011:建议使用双通道高精度轨到轨放大器

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2392, TLV9052, TLV7011, TLV9002, TLV9062, OPA2391, OPA2347, OPA2376, TLV9042, OPA2316

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1486199/tlv7011-suggestion-of-dual-channel-high-precision-rail-rail-amp

器件型号:TLV7011
主题中讨论的其他器件: TLV9002TLV9062OPA2391、OPA2392 OPA2347、OPA2376TLV9042、TLV9052 OPA2316

工具与软件:

您好!

我正在寻找一款具有尽可能最小封装的双通道高精度轨到轨运算放大器。 一个通道为差分运算放大器、其差分范围为1.6V、增益为3。 而另一个通道将是增益为76的同相放大器。

如果您可以推荐合适的器件、请告诉我。 在理想情况下、它应该由5V 电源供电。

目前、我已经考虑将2个 TLV7011与 X2SON 封装搭配使用。 如果您有更符合上述要求的建议、请告诉我?

BR、ROSS  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TLV7011是一款比较器。

    1.00 mm² μ H: YCK (DSBGA):TLV9002、TLV9062
    1.44 mm² μ s:YBJ (DSBGA):OPA2391、OPA2392
    mm² μ A:YZD (DSBGA):OPA2376、OPA2347
    3.00 mm² μ A:RUG (X2QFN):TLV9002、TLV9042、TLV9052、TLV9062、OAP2310、 OPA2316

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ross:

    正如 Clemens 所说、TLV7011是比较器、而不是运算放大器。

    Clemens 对小尺寸 DSBGA 封装提出了不错的建议、但除了 gain、您还能提供什么其他信息吗?

    例如:

    输入信号的频率和振幅是多少?

    这些运算放大器将用于什么应用?

    这是需要低偏移/漂移的精密应用吗?

    也可随时通过电子邮件联系。