This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2344:输出状态问题

Guru**** 2849650 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1486281/opa2344-issue-output-state

器件型号:OPA2344

工具与软件:

您好!  
我就我们在产品中使用的参考 OPA2344UA 联系您。  
在60个 PCBA (  每个 PCBA 具有8倍 OPA2344UA)的生产中、我们有8个卡具有相同的问题。  
我们发现 OPA2344UA 是问题、当我们改变组件时、问题就消失了。  
问题是组件的输出处于某种"浮动"(禁用状态?) 不能并行使用(随机输出)。  
您是否曾在此组件上遇到过任何问题?  
"-"输入来自0.7V 至1.7V 电源、而"+"输入来自0.75V 至2V 电源
在加电前、GND 被连接。  
感谢您的答复、  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexis、欢迎参加 TI e2e 论坛。

    [报价用户 id="481013" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1486281/opa2344-issue-output-state "]
    "-"输入来自0.7V 至1.7V 电源、而"+"输入来自0.75V 至2V 电源
    在加电前、GND 被连接。  
    [报价]

    [-"、"+"输入是否意味着反相和同相输入? 是否在开环中将运算放大器通道用作比较器? 电压是否直接连接到输入引脚?