This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4541:我是根据我们讨论过的内容设计参数的、图中显示了开关的闭合和器件放弃率、但我使用了 THS4541输入端的示波器来测量相关的 VSIN 信号

Guru**** 2924180 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1479474/ths4541-i-designed-the-parameters-according-to-what-we-discussed-the-closure-of-the-switch-and-the-abandonment-of-the-device-are-shown-in-the-figure-but-i-used-the-oscilloscope-at-the-input-end-of-the-ths4541-to-measure-the-r

器件型号:THS4541

工具与软件:

我是根据我们讨论过的内容设计参数的、图中显示了开关的闭合和器件的放弃、但我使用 THS4541输入端的示波器来测量相关的 VSIN 信号、但一端的 VSIN 信号和另一端的直流信号、该值等于0.5VDD_FDA、 运算放大器输出端只有两个直流信号、其值等于0.5VDD_FDA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ting、

    让我阅读这篇文章和上一篇文章、以便我为您写下好的答案。  感谢您关注您的原始设计、我可以为您提供帮助。

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ting、

    我将重新了解这一支持。  您在这里对调试或技术帮助的需求是什么?

    我是否正确理解您需要帮助才能在 THS4541器件输出端查看交流正弦信号?  从我对您的响应的读数来看、您只会看到直流信号。

    您在该电路上的预期增益是多少?

    此致!

    ALEC