This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV341:向上轨电压压降高于数据表中的规格

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA310, OPA170, TLV341, OPA171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1487138/tlv341-up-rail-voltage-dropout-above-the-spec-in-datasheet

器件型号:TLV341
Thread 中讨论的其他器件: OPA171、OPA170、OPA310

工具与软件:

您好!  

我们在跟随器配置中使用 TLV341。
放大器由3V LDO 供电、该 LDO 通过100nF X7R 电阻去耦。
当我在输入中放置一个3V 电源(直接连接 LDO)时、AOP 输出上的电压仅为~2.8V。
在数据表中、轨到轨容差仅为+/-几 mV。
压降取决于放大器、同一批次不同 PCB 之间的压降也不恒定。
我已经尝试尽可能地隔离我的电路,问题似乎来自 tlv341。
你有什么想法,我可以做什么来改善情况?
谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 R é mi:

    输入范围仅为0V 至[V+ SUPPLY]- 0.6V; 如果超过此范围、输出可以为[V+]或约1/2伏。  

    也许您需要轨到轨输入和输出放大器。 封装类型是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您的回答、不知道我是如何漏掉它的。
    我正在使用  SOT-5X3封装( TLV341IDRLR)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有太多的 DRL 替代方案;只有两个、 OPA170和 OPA171。  

    OPA171AIDRLR 缺少关断引脚。 它还具有2.7V 的最低电源电压、不能很好地支持 Vcm 上限。 它涉及比 TLV341更好的更高输入电压、但输入电压不是很好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经换用了采用 SC70封装的 OPA310。 我们不能直接替代降压转换器、但我们可以处理它。
    似乎具有轨到轨输入和输出、而没有之前的限制。